Kundenspezifische Drucksensoren für peristaltische Pumpen
Die Anwendung:
In einigen Anwendungen muss der Druck aus hygienischen Gründen, ohne in direkten Kontakt mit dem Medium zu kommen, gemessen werden. Dies ist zum Beispiel bei einer Schlauchpumpe der Fall. Bei dieser speziellen Anwendung wird der Druck in einem Schlauch gemessen, teilweise mit einem Disposable zur Trennung des Drucksensors vom Medium. Eine weitere Anforderung könnte sein, dass Reinigung und Sterilisation vermieden werden, kein Medium austreten und der Schlauch leicht austauschbar sein soll.
Ein Einsatzgebiet sind medizinische Geräte, z.B. Schlauchpumpen, bei denen das zu fördernde Medium durch äußeren mechanischen Einfluss durch einen Schlauch gepresst wird.
Die Herausforderung:
- Einfache Integration in die jeweilige Anwendung des Anwenders
- Unter keinen Umständen eine Kontamination des Mediums in der Pumpe (Hygienisches Design)
- Präzise Messung, um selbst kleinste Abweichungen zu erkennen (Da das Schlauchstück, an dem der Drucksensor befestigt ist, flexibel sein muss, kann es zu minimalen Änderungen des Durchmessers kommen)
- Hohe Überlastfestigkeit, die für den regulären Wechselvorgang des Pumpenschlauchs erforderlich ist
Unsere Lösung:
Bei der Anwendung der Druckmessung in einem Schlauch überwacht der Sensor den Druck, mit dem die Schlauchschleife in der Pumpe komprimiert wird. Endress+Hauser Sensors&Components empfiehlt hierfür einen frontbündigen kapazitiv-keramischen Druckaufnehmer mit hygienischem Gehäuse aus Edelstahl, da er Ablagerungen verhindert. Die Membran des Drucksensors besteht aus hochreiner Keramik und ist daher sehr widerstandsfähig.
Endress+Hauser Sensors&Components entwickelt seit über drei Jahrzehnten kundenspezifische Sensoren und fokussiert die Aktivitäten auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden. Ein interdisziplinäres Team aus Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb kümmert sich um die bestmögliche Umsetzung der Anforderungen der Anwender.
Alle Informationen zum Druckportfolio finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.